This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414A:DPLL 设置脚本已取消

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMK5C33414AEVM, LMK05318B, LMK5C33216, LMK5C33414A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1377925/lmk5c33414a-dpll-settings-script-cancelled

器件型号:LMK5C33414A
主题中讨论的其他器件:LMK05318B、 LMK5C33216、、、LMK5B33216

工具与软件:

您好!

在运行 TICS PRO 软件(v1.7.7.3)和 LMK5C33414AEVM 时、步骤7:运行脚本、我会被取消"run 脚本"。 在系统路径中未找到 MATLAB Runtime R2015b (v9.0)。"

尽管我在环境变量路径变量中有 MATLAB 运行时路径、但我还是得到了这一提示。

MATLAB 运行时适用于 LMK05318B 和 LMK5C33216等其他器件、因此很奇怪、它不适用于 LMK5C33414A 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kjell:

    1. 您能否尝试在下面的链接中安装较旧版本、并告知我您是否仍然面临 LMK5C33414A 运行时问题?
      1. www.ti.com/.../TICSPRO-SW
    2. 此外、LMK5C33216是否存在此问题 A 和 LMK5B33216曲线?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V1.7.7.2正常工作。 我锁定了 REF0。

    问题解决了、谢谢 Jennifer!