This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25084:断电期间3.3V 输入

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, CDCE6214, CDCVF25084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1377029/cdcvf25084-3-3v-input-during-power-off

器件型号:CDCVF25084
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34CDCE6214

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

如果在断电时 CLKIN 的输入是+3.3V 的高电平电平、是否存在器件故障?

数据表中的 VI 似乎与 VDD 电源电压无关。

驱动器侧为"SN74LVC1G34"。

绝对最大值
VI:-0.5V 至4.6V

建议的工作条件
VI:0V 至3.6V

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的许多器件中、有一个 ESD 二极管将输入引脚连接到 VDD 引脚。  如果向 CLKIN 施加电压、二极管将允许电流流动、并可能导致热或大电流流过 VDD 引脚、但这两者对器件都是不利的。  由于这是20多年前的较旧器件、因此我们无法访问设计数据库、无法检查内部结构以确认该内部结构是否会出现问题。  根据这些信息、 我们 不建议您在 VDD 引脚之前驱动 CLKIN。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    据我所知、当 VIN 和 VDD 之间有 VDD 二极管时、数据表显示的是 ESD+0.5。

    但是、数据表仅显示了4.6V (max)。

    在 TI 的通用数据表(不仅仅是时钟产品)中、它表示没有 ESD 二极管。   

    例如、CDCE6214数据表中的输入电压绝对最大值为 VIN:"VDD_REF +0.3"、这意味着 ESD 二极管。

    所以我想、 CDCVF25084没有 ESD、而且该过程可能涵盖了器件输入(VIN)正侧的耐受电压。

    我得到了您的回答(我们没有访问设计数据库的权限、无法检查内部结构来确认这个内部结构是否会出现问题)、但是您能否再次进行检查?  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我们的系统团队进行了沟通、并确认了您的假设。  由于输入电源中没有 Vdd 基准、因此可以假定没有 ESD 二极管、并且只要您保持低于输入钳位电流、在 VDD 工作之前为 CLKIN 供电。  关于设计数据库、我确认不能检查内部结构。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答!

    我得到 在 CLKIN VDD 正常工作之前为其供电。  

    此致、

    TTD