This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1204:相当于 SI53354?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1204, CDCE6214, LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374489/lmkdb1204-equivalent-to-si53354

器件型号:LMKDB1204
主题中讨论的其他器件: CDCE6214LMK1D1204

工具与软件:

您好!

    我正在寻找一个在功能上与 Skyworks SI53354等效(理想情况下、引脚对引脚兼容)的器件。 在审视您的产品系列时、我认为 LMKDB1204是一个选项、但具有不同的引脚排列。 您还有其他要推荐的吗? 我还看到、 CDCE6214可以是另一个具有更多功能的选项。 你怎么看?

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和我的团队正在参加一个会议、请在下周前收到回复。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    如果仅需要 LP-HCSL 输出格式、则推荐使用 LMKDB1204。 对于 LVDS、 LMK1D1204可能是更好的解决方案。

    如果需要在不同输出之间支持多种格式(LVCMOS、LVDS、LP-HCSL)、也可以使用 CDCE6214、但与真正的缓冲器解决方案相比、附加抖动将更差。
    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem、这很有道理。