This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP 未使用输出/终端

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1378828/lmx2615-sp-lmx2615-sp-unused-outputs-termination

器件型号:LMX2615-SP

工具与软件:

数据表提到端接未使用的射频输出、但还表明您可以通过 SPI 控制关断未使用的输出、这似乎使得端接变得无关紧要。  我们计划关闭未使用的输出、所以我们是否仍然需要端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    未使用的 RF 输出应该始终通过寄存器设置被禁用。 通常、这些引脚可以保持悬空。 宇航产品、通常不喜欢引脚悬空(任何引脚)、因此我们在数据表中介绍了如何处理这些未使用的射频输出引脚。