This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102EVM:未发现 I2C 器件

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1378153/lmk3h0102evm-i2c-no-devices-discovered

器件型号:LMK3H0102EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您好!
我有2个 LMK3H0102EVM 器件。
两者通过相同的跳线连接。

一个工作很好、另一个工作不好。
D2和 D9 LED 未亮起。 未发现 I2C 器件、该器件会识别 USB2ANY 器件。
我已在未短接 BSL (J20)的情况下完成了固件更新、稍后了解了该部分。

因此、它以前从未奏效。
我怎么能知道它是不是砖头还是如何重新加载固件?
任何类型的解决方案都将是很好的。

谢谢!

编辑:

看起来3.3V 稳压器已经缺陷。 在 VDD 和 VDDO 测试点上仅获得0.7V 电压。

除了在外部提供3.3V 电压外、我如何使它工作?