This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214设计问题...

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1379086/cdce6214-cdce6214-design-questions

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

大家好、团队成员:

在使用 CDCE6214进行设计时遇到的一些问题。

输出时钟为1MHz、2MHz 和40MHz

输入时钟可以来自25MHz 晶体或来自25MHz TCXO。

原理图如下所示、问题如下:

e2e.ti.com/.../CLOCK_5F00_GENERATOR_5F00_TI_5F00_CDCE6214_5F00_SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

1. 是否可以控制此芯片在全部3个输出上同步启动?  

2. 可以通过一个使能输入引脚来控制该芯片、以便同时启动全部3个时钟吗?

3. 是否可以将任何 I/O 引脚用作"使能引脚"

谢谢。