This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:LMK3H0102-Q1无基准2差分或5单端输出 PCIe 第1代到第6代兼容可编程 BAW 时钟发生器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1379684/lmk3h0102-lmk3h0102-q1-reference-less-2-differential--or-5-single-ended-output-pcie-gen-1-6-compliant-programmable-baw-clock-generator

器件型号:LMK3H0102.

工具与软件:

嗨、团队:

在此 IC LMK3H0102-Q1中、   当输出为 tri 状态时、数据表中提到了 LVCMOS 时钟输出和 LVCMOS REFCLK 的几个漏电流参数。 我是否可以将其视为 OE 引脚中的电流?

 

谢谢!

Vishali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishali、

    这将是 OUT0_P、OUT1_P、OUT0_N、OUT1_N 和 REF_CLK 引脚在三态时的漏电流。 提供漏电流的源为 VDDO (对于 OUT0/1)和 VDD (对于 REF_CLK)。

    谢谢!

    Kadeem