This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:计时精度

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380086/lmc555-timing-accuracy

器件型号:LMC555

工具与软件:

以下是数据表中列出的计时精度、
例如、在 Vs=5V 时、它为1.1ms (典型值)、
无论工作频率如何、该值是否为1.1ms (最大变化1.2ms)?
㎳您的意思是、它会根据频率变化一个百分比(1.0至1.2 μ s 范围、±9%百分比)?
㎳您是说它随频率成比例变化(1.0-1.2 μ V 范围±9%)?