This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216A:保持精度

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380400/lmk5c33216a-holdover-accuracy

器件型号:LMK5C33216A

工具与软件:

您好!

对于保持特性、累积的延迟是否在参考时钟丢失48小时后小于1.5us? (XO 不是 TCXO)

谢谢!

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    当您说"XO 不是 TCXO"时、您是说 XO 输入是标准晶体振荡器吗?

    在保持期间、输出时钟的短期(如几秒至几分钟)频率稳定性/精度受 DPLL 历史记录的影响。 但是、在长期(例如48小时)内、输出时钟稳定性取决于 XO 输入。

    我们很难在不了解 XO 输入规格的情况下判断保持期间会发生多大的误差。 通常、我们建议将 TCXO 用于需要在保持期间保持精度< 4.7ppm 的应用。 对于保持期间可实现±25ppm 至±50ppm 精度的应用、XOS (晶体振荡器)是可接受的。

    此致、

    Jennifer