This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:同步输入和环出解决方案

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, LMH1983, LMH1982, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1378913/lmh1981-genlock-in-and-loopout-solutions

器件型号:LMH1981
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983LMH1982、、LMH0395

工具与软件:

 请推荐一对二芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    LMH1982和 LMH1983通常用于 Genlock 应用。
    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem:ć

    感谢的答复、我知道 LMH1981和 LMH1983可以 在、实施 Genlock 但我想知道 Genlock 环路方案是如何工作的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    LMH1981的输入是一种模拟视频信号、因此您的1输入2输出块应该是一个视频缓冲器。

    请联系放大器团队寻求建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel:

     方框图没问题吧? 我所需要的功能是否可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    LMH1981接受模拟视频、但不接受 SDI 信号、LMH0395在这里不适用。 请 与放大器团队联系、以获取模拟视频扇出解决方案。