This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:时钟抖动

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, LMK03318EVM, LMK03318, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1379913/lmk03318evm-clock-jitter

器件型号:LMK03318EVM
主题中讨论的其他器件: LMK03318CDCE6214、CDCE6214-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个测试板、需要在其中检查时钟的抖动容差。 我正在寻找一个外部 LCOK 源、以生成具有引入抖动选项的单端时钟。  

我在网上搜索找到了  LMK03318EVM。 您能否 查看这款产品是否正确? 如果不适合、建议使用其他产品。

 16.666MHz 时钟 +引入抖动的方式。  

1.8V 信号电平  

谢谢!

Jawaid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里可以使用 LMK03318或 CDCE6214。 使用这些器件、您可以修改内部环路滤波器组件、可以对其进行调整以提高或降低抖动性能。

    我还建议使用我们的 PLLatinum Sim 软件。 虽然它主要用于抖动优化、但在给定应用的环路滤波器元件值的情况下、它有助于仿真 LMK03318的抖动性能。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:  

    感谢快速响应。

       您建议购买哪种评估板?  LMK03318或 CDCE6214。

    它应该易于使用。 在测试板上、我有一个电阻器(0402)、我将移除该电阻器以断开板载 PLL 的信号。 然后、我应该能够使用评估板作为时钟源、并连接到电阻器焊盘以提供外部时钟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M、

    对于最简单的东部用途、我推荐使用 CDCE6214-Q1 EVM。 该板仅可通过与计算机的 USB 连接供电。

    谢谢!
    Kadeem