This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104EVM:输出电流容量

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1378125/lmk1c1104evm-output-current-capacity

器件型号:LMK1C1104

工具与软件:

您好! 您是否愿意这么指出每个输出最大持续输出电流(Iout)?

我不是在谈论 绝对最大额定值、而是讨论可安全运行的电流电平(ZL=50 Ω)。

大家好、感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LMK1C1104

    我遇到了这个解决方案。 如果大家能了解一下、那就更好了:

    IOUT=(Vdd*TT*C)/t

    根据 LMK1C1104数据表:

    VDD = 3.3Vcc
    TT = 0、6 (20/80%)
    C = 5pF
    T = 0、7ns

    IOUT =(3.3V*0.6*5pF)/0.7ns = 14、15mA

    但根据数据表、绝对最大连续输出电流为50mA、因此为4x14、15mA = 56、6mA > 50mA。

    我将使用10MHz 频率。

    如果您能提供帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电流限制为 每个输出通道的50mA .   

    在使用50欧姆端接进行快速仿真后、我看到20 mA 来自一个输出、因此它应该在该范围内。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William。 感谢您的帮助。

    您是如何模拟此器件的? 据我所知、没有可用的 SPICE 库。

    此致、

    PAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAB、

    我使用 产品页面上的 IBIS 模型在 Hyperlynx 中进行了仿真。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致、

    PAB