This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:1983解锁导致编码图片拆分、并发生异常。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375320/lmh1983-1983-unlock-causes-the-encoded-picture-to-be-split-up-and-down-and-an-exception-occurs

器件型号:LMH1983
Thread 中讨论的其他器件: LMH1981

工具与软件:

您好、TI AES

1.我们的系统流程如附的方框图所示。

2.我们发现系统采用 H.265编码后图片中出现的上下分离异常现象、与前向信号解锁或 LMH1983解锁的问题有关。

3.我们还没有说明为什么 LHM1983解锁。 请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:  

    您是否在默认配置中使用 LMH1983、或者您是否使用 I2C 更改任何寄存器? 此外、您是否知道哪个输出时钟引脚导致了该问题?

    此致!

    Michael Gamota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、我们在默认模式下使用 LMH1983。 我们无法确定哪个时钟发生故障(是否存在这样的机制?)、我们只能通过 LOCK 引脚确认 LMH1983的状态(FPGA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    您是否使用了 LMH1981? 您是否有发送至 LMH1981的有效视频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    否、 我们没有使用 LMH1981。 LMH1983中的 H SYNC、V SYNC 和 F SYNC 由 FPGA 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    LMH1983采用 H-SYNC 来锁定 VCXO。 要进行调试、请检查 H-SYNC 信号是否稳定、 视频格式是否为表2中的格式之一。 使用示波器检查 VCXO 的 Vtune 电压、并检查 VCXO 的输出频率。 执行寄存器读回以检查状态(寄存器0x0、0x1、0x2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    当屏幕上发生异常时、我们已读取如下寄存器(寄存器0x0、0x1、0x2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    我无法理解您的读回数据格式、您能告诉我这些寄存器的读回值是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们可能知道如何读取寄存器值来确认 PLL 状态、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    读回表明没有提及 PLL1;PLL1未锁定;PLL1处于保持状态。

    您检查过 H-SYNC 信号了吗?