This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:对先前设计无更改的阐述

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2487E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380610/lmx2820evm-clarification-for-no-alteration-for-previous-design

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2487E

工具与软件:

尊敬的专家:

我们收到了有关此器件运行情况的查询- LMX2820EVM。

我有一个稳定的100MHz OCXO、我计划将其用于 OSC 输入。 我的研究团队目前运行 LMX2487E 来产生3.417GHz 的频率、为了实现这一目标、我们必须将板载 VCO 替换为定制 VCO。 我想确保无需对电路板进行任何改动、即可生成电路板的频率范围。

此外、我想说明一下装置 RFIN 的使用。 它用于将外部 VCO 锁相到 OSC 输入、并减小 N 以改善相位噪声、对吧?  

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  
    您可以保持 EVM 原样以进行快速评估、但在您自己的电路板上、请使用 PLLatinumSim 计算您的应用的理想环路滤波器值。  

    [报价用户 id="487726" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380610/lmx2820evm-clarification-for-no-alteration-for-previous-design "]

    此外、我想说明一下装置 RFIN 的使用。 它用于将外部 VCO 锁相到 OSC 输入、并减小 N 以改善相位噪声、对吧?  

    [报价]

    正确- RFIN 引脚可用于外部 VCO 模式。  

    此致、  

    Vicente