This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:具有不同输入频率的同步功能

Guru**** 2983690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1381484/lmx2594-sync-function-with-different-input-frequencies

器件型号:LMX2594

工具与软件:

你好。

我想组合多个 PLL。 条件如下:

・每个 PLL 的 OSCin 频率不同。

・所有 PLL 的 RFout 频率相同。

・、每个 PLL 中 N 分频器的设置也不同。

在这种情况下、是否可以使用 SYNC 功能对齐 RFout 信号的相位?

此致、

Sambayashi Atsurou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sambyashi-San:

    为了能够进行相位对齐、每个 PLL 的配置应该相同、它们的参考时钟也应该相同(相位和频率)。