This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:压力限制

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1379219/lmk04832-pressure-limit

器件型号:LMK04832

工具与软件:

此零件的压力限值是多少? 我希望此器件采用可连接到冷板的热界面材料进行顶部冷却。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我会在周四之前回复您。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    您使用的封装类型和标识符是什么? 商用版是 QFN NKD 吗? 进行三重检查、以便我们为您获取正确的信息。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我将使用 LMK04832NKD (QFN NKD)器件。

    谢谢!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    谢谢您让我知道。 现在、我正在等待着封装团队的回复、我一了解就会通知您。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    一般指导最大为20N

    请注意、我们不表征封装上的压力/压缩力。 该帐户的商业案例是什么?

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrea! 20N 的一般指导回答了我的问题。  

    我不确定"此帐户的业务案例是什么?"这一词的含义。 您能解释一下吗?

    Matt