This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:输出缓冲器上低/高频的定义

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380726/lmx2820-definition-of-low-high-frequency-at-output-buffer

器件型号:LMX2820

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道高/低频的定义、它具有范围还是特定频率?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在任何系统中、随着频率升高、寄生效应的 影响都将变得明显、对应频率的影响逐渐增大。 如果我们在这里输入一个数字、我认为只要频率 超过100MHz、寄生将变得越来越重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。