This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:本底噪声

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1381271/lmx2594-floor-noise

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2820

工具与软件:

您好!

假设 LMX2594 (或 LMX2820)的本底噪声处于热噪声水平(≈-174 dBm/Hz)、我是否正确?

本底噪声是指您离载波足够远的位置。
例如、20 MHz 和100 MHz 偏移。 (不受 VCO 噪声或环路滤波器的影响。)

在 LMX2594 (或 LMX2820)中使用分压器是否会改变本底噪声?

我们需要计算振荡器启动时的噪声、就像计算接收器电路的 NF 一样。

此致、


中岛耕一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakajima-San、

    合成器是一种"有源"器件、本底噪声不等于热噪声。  

    合成器的输出分频器和输出缓冲器决定了总的本底噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    可以在数据表中找到相关说明。
    "图21。 附加 VCO 分压器本底噪声"和"图6-3. "本底噪声"。