This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:将 LMK01000用于 JESD204扇出缓冲器和 SYSREF 分频器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374173/lmk01000-use-of-lmk01000-for-jesd204-fanout-buffer-and-sysref-divider

器件型号:LMK01000

工具与软件:

你(们)好  

我考虑将 LMK01000用于 JESD204扇出缓冲器和 SYSREF 分频器。

输入时钟120MHz

输出时钟120MHz:

--------------------------------------------------------

2个 LVPECL

2个 LVDS

具有延迟调整功能的输出时钟 SYSREF - 8MHz

--------------------------------------------------------

1个 LVPECL

1个 LVDS  

其中指出"时钟输出延迟寄存器(CLKoutX_DLY)支持150ps 步长、范围为0至2250ps 的总延迟"

150PS 是否也与120MHz 输入相关?

时钟输入周期与延迟调整之间是否有关系?

请提供建议

此致

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和我的团队正在参加一个会议、请在下周前收到回复。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有任何更新?

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 是的、150PS 也适用于120MHz 输入。

    Unknown 说:
    时钟输入周期与延迟调整之间的任何关系?

    是的、它们与输入时钟+ 400ps 延迟相关。 额外的延迟来自为增加延迟而添加的额外电路。 请参阅数据表的第12页和第13页。

    此致!

    Andrea