This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:保留寄存器 R220

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1382405/lmk05318b-reserved-register-r220

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!  

我在设计上使用 LMK05318B、遇到了一个奇怪的问题。 似乎器件首次上电时正常工作、并且我阅读状态页时、所有寄存器都指向器件已锁定。  

当我通过 GUI 发出软复位命令时、我发现该器件将失去锁定、需要执行硬复位才能再次锁定。 然后发出软复位、我将获得相同的行为。 经过一些调试后、我转向了输入显示器、以了解是否存在问题。 当我更改了一个值时、发现 TIC 的 Pro GUI 正在写入寄存器 R220、根据寄存器页面、该值是保留值。 足够有趣的是、如果我将 R220设置为相同的值、就永远不会出现问题、即使是软复位时、PLL 也始终报告 LOCK (锁定)。  

  

您能评论一下 R220的功能是什么吗? 原始值读取为"0x00DC 7A"、GUI 将其修改为"0x00DC 78"。  

谢谢!

Ben Hirt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    R220用于配置 PRIREF 计数器值、并且是 DPLL 基准锁定设置的一部分。 执行向导后、然后在 GUI 中发出运行脚本后、该寄存器字段会更新。

    您能否分享您的.tcs 文件?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer、  

    感谢您的快速回复。 请参阅随附的 TCS 文件。  


     e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_DEBUG.tcs

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否说明一下、何时看到寄存器更新? 启用"Frequency Detect Threshold"后、是否发出 Run Script...等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer、  

    我发现了通过更改无效 PPM 值来修改 R220的 GUI。 看起来先写入 R220、然后再写入 R211、但我从未需要执行脚本步骤。 我更改了这里的值、转至状态页面、看到它清除了 LOL 标志。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这些详细信息提供帮助。 您能否指定 XO 输入和 PRIREF 输入的 ppm 精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer、  

    没问题、本地 XO 的 PPM 精度为25ppm。 遗憾的是、输入 ppm 不容易测量、但我认为它仍在20-25ppm 的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我能够在实验中测试您的.tcs 文件、并且 DPLL 锁定没有问题。 请注意、在实验室中、我通过信号发生器的同步使用接近0ppm 的基准/XO。

    您需要增加频率检测阈值、直到 PRIREFVAL_STAT 变为有效、这似乎就是您所做的。 您现在的配置是否正常工作?

    基准计数器也受基准验证设置(例如频率检测阈值)的影响。

    此致、

    Jennifer