Other Parts Discussed in Thread: LMX2492-Q1
工具与软件:
您好!
我将建议的目标是找到有关 LMX2492-Q1的行为的合乎逻辑的解释、我希望你可以帮我。
我在多个频率合成器电路中使用 LMX2492-Q1、但它们都能够满足我们的要求、但我发现了这样的场景 仅 PLL1 意外复位(丢失整个 reg.memory)、即使整个系统设计为永远不会关闭或复位也是如此。
在我的电路中:LMX2492-Q1 (.. PLL1 )的 CE 引脚通过0欧姆电阻连接到 LDO_3V3。 另一个 LMX2492-Q1 (PLL2)的 CE 引脚直接连接至 LDO_3V3、但 没有电阻器 则只有一条迹线。 同样、两个 PLL 中的 POWERDOWN=00 (默认值)。
我仔细检查了 PLL 的控制、排除了导致意外复位的任何问题。
我找到的有关 PLL1的此问题的解决方案只是"不要安装0欧姆电阻器"。
似乎某种程度上、或许一个(瞬态)信号耦合到电阻器、并导致 PLL1复位、从而失去寄存器存储器。
这是可行的吗? 你能给我另一个解释吗?
BR