This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:提供5V 电压时的数字输出值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1381126/lmk04816-digital-output-values-when-supplying-with-5v

器件型号:LMK04816

工具与软件:

您好!

我们有一块使用 LMK04816的电路板、由于存在一个错误、为芯片提供了5V、而不是3.3V。 我们已纠正此问题并将更换芯片本身、但需要知道数字输出(引脚45-47)是否也会尝试以5V 的电压输出。 这将导致设计中需要进行研究的其他区域损坏。 根据数据表、数字输出的高电平值是 VCC、但在这种情况下、我们不确定该值是3.3V 还是5V。

谢谢!

Devin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    数据表第6.3节所述、Vcc 为3.3V。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    这没有回答我的问题。 我知道 VCC 是3.3V。 我的问题是我不小心给了芯片5V 的电压供电、因此我想知道此电压对我的电路板其余部分(主要是芯片的数字输出)的影响。 我们有一些 LMK 实际在5V 电压下运行、我们想知道数字输出是尝试在5V 还是3.3V 电压下通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    我很抱歉误解了你的问题。  我已经联系我们的设计团队为您检查这一点。  我会在收到回复时通知您。  

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    重新读取您的问题。  引脚44-47是输入、而不是输出。  因此、数据表上的 Vcc 规格是 LMK04816可接受的最大输入电压。  这些引脚没有输出电压。  是否存在时钟输出可能驱动至5V 的问题? 如果是、您的输出设置为什么驱动器类型?

    此致、

    会的