This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LVPECL 输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380662/lmx2594-lvpecl-output

器件型号:LMX2594

工具与软件:

大家好!


对于 LMX2594的 SysRefReq 引脚、将 INPIN_FMT 设置为 LVDS 模式并发送差分信号。

我有一个关于输出侧差分信号电平的问题。

是否可以在输出侧使用 LVPECL (3.3V 系统)或 LVPECL (2.5V 系统)?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    它会起作用。 让我获取一些数据来说明这一应用。 持续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:


    感谢您的答复和支持。


    我还有一个问题。
    使用 LVPECL (3.3V)或 LVPECL (2.5V)时、INPIN_LVL 寄存器应该设置为什么?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    对于 LVDS 和 LVPECL 信号、我们可以将 INPIN_LVL = Vin 并将 INPIN_FMT 设置为 LVDS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:

    感谢您的支持。

    我还有一个关于 INPIN_LVL 寄存器的问题。

    在什么情况下应该选择 Vin/2、Vin/4等。

    我使用 LVPECL 3.3V 系统连接了它、并将 INPIN_LVL 寄存器设置为 Vin/4、它没有任何问题。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    VIN/2和 Vin/4是根本没用的、我们可以简单地忽略它们、只需使用 Vin。