This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:从 Linux 系统文件系统中启用 TCFE 位。

Guru**** 2907790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383273/bq32000-enabling-tcfe-bit-from-linux-sys-filesystem

器件型号:BQ32000

工具与软件:

您好!

我们正在使用基于 am62x SK 的定制电路板、并使用带超级电容器的 BQ32000 RTC 作为备用电源。

使用 date 命令更新 Linux 系统时间并使用 hwclock 命令更新 RTC 之后。  几个小时后,我做了一个粉末循环。

在 powercycle 后 ,我发现 时间不是从 RTC 更新。

 在查看 e2e 票证后、我们知道需要将 TCFE 位设置为1、这个旁路内部二极管为超级电容器充电。

在 drivers/rtc/rtc-bq32k.c 中找到  bq32k_sysfs_store_tricklecharge_bypass 函数进行更新  TCFE 使用/sys/文件系统从 Linux 用户空间中删除位。

是否可以知道 需要使用的系统文件的确切位置/名称?

还有其他方法来更新 TCFE 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    C 代码是很久以前开发的、遗憾的是我们的团队并不熟悉此代码。 我恐怕我们无法提供帮助,道歉。