This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B TCS 设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383074/lmk05318b-lmk05318b-tcs-setting

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户使用 LMK05318B 的60MHz TCXO 输入、他们将 CH1输出设置为312.5MHz、但他们测量的输出波形为156.25MHz。  下面是客户 TCS 文件。  

e2e.ti.com/.../CHROMAL_5F00_MK05318B.tcs

但是、如果我们将 XO 从60MHz 更改为24、576MHz、则 Ch0_1可以输出312.5MHz 正弦波。  

e2e.ti.com/.../LMK05318B-312.5MHz

客户希望确认错误可能导致此问题的原因是什么? 您能帮助检查吗?

谢谢、此致

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我不确定 CHROMAL TCS 文件是如何创建的。 我看到环路滤波器设置全部设置为0、这不是由 TICSPRO GUI 向导完成的。 可能是客户没有运行"Wizard"页面并手动纠正寄存器?

    在我的工作台上也未检测到60 MHz XO (LOS_FDET_XO = 1)。

    创建新文件时、我可以看到312.5 MHz 按预期工作、并且检测到60 MHz。 要获取正确的文件、我所做的就是从 EVM 默认值加载(在工具栏中:"Default Configurations"->"EVM Default")、然后运行"Wizard"页面。

    请让他们检查此文件:

    e2e.ti.com/.../CHROMAL_5F00_MK05318B_5F00_5july2024.tcs

    此致、

    Jennifer