This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:该器件是否可以用作带有分压器的简单振荡器+分配器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383258/lmk05318b-can-this-device-be-used-as-a-simple-oscillator-distributor-with-divider

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

尊敬的专家:

我注意到片上 BAW 振荡器具有足够高的精度和抖动性能。 我想知道是否可以在具有分频器模式的简单振荡器+分配器下运行此器件? (没有任何基准输入和 XO 输入。)

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、使用 VCO1作为 DPLL2的基准时钟、并同步预期时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LMK05318B 有1个 DPLL 和2个 APLL。

    在 APLL 模式下、APLL1使用 XO 提供输出时钟、无需基准。 APLL2可以使用 XO 或级联 VCO1。

    在 DPLL 模式下、DPLL 控制 APLL1分子以与基准同步。

    由于 APLL2可以级联 VCO1、从技术上讲、APLL2仍可以生成输出时钟。 但是、由于 APLL1 (VCO1)没有用于 VCO1的 XO 来参考精度、因此 APLL2的输出可能会因意外错误而进行调整。  因此、不建议使用该方法。

    您的时钟计划是什么? 如果您在寻找无基准器件、 则 LMK3H0102 是一款可 满足此要求的无基准 BAW 时钟发生器。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    感谢您的答复。

    如果没有 XO 输入、没有基准输入、VCO1在自由运行条件下工作并为 APLL2提供基准、情况会怎么样?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    VCO1可以为 APLL2提供基准、但由于 APLL1没有 XO 作为基准、因此 VCO1会有误差地调整。 不建议在不使用 XO 的情况下运行器件。

    -Riley