This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1104EVM:何时可以申请 LMKDB1104的样片测试?何时可以开始大规模生产?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1104, LMKDB1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383061/lmkdb1104evm-when-can-i-apply-for-sample-testing-for-lmkdb1104-and-when-can-i-start-mass-production

器件型号:LMKDB1104EVM
主题中讨论的其他器件:LMKDB1104LMKDB1204

工具与软件:

何时可以申请 LMKDB1104样片测试、何时可以开始大规模生产?

是否提供 REY(VQFN、20)封装、包括封装轮廓、示例电路板布局、示例模板设计。的具体说明

LMKDB1204是否仅在两个输入后才有四个输出? 一个输入可以实现四个输出吗?

LMKDB1104是否支持 OTP 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    [quote userid="444476" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383061/lmkdb1104evm-when-can-i-apply-for-sample-testing-for-lmkdb1104-and-when-can-i-start-mass-production LMKDB1204是否只有在两个输入后才有四个输出? 一个输入可以实现四个输出吗?[/QUOT]

    是的、可以选择任一输入来提供全部四个输出。

    [quote userid="444476" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383061/lmkdb1104evm-when-can-i-apply-for-sample-testing-for-lmkdb1104-and-when-can-i-start-mass-production LMKDB1104是否支持 OTP 功能?

    但它不会保留所有有关编程的信息、即使断电也是如此。

    [quote userid="444476" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383061/lmkdb1104evm-when-can-i-apply-for-sample-testing-for-lmkdb1104-and-when-can-i-start-mass-production 我什么时候可以申请 LMKDB1104样片测试?什么时候可以开始大规模生产?

    此部分将在本月末发布。 然后应开始样片测试以及大规模生产。

    [quote userid="444476" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383061/lmkdb1104evm-when-can-i-apply-for-sample-testing-for-lmkdb1104-and-when-can-i-start-mass-production(是否提供 Rey、VQFN)20、封装的具体说明、包含封装轮廓、示例电路板布局。示例模板设计

    您是否在为 LMKDB1104申请此信息? 当我们将器件推向市场时、会显示此信息。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我想跟进该主题。 我想澄清的是、在更改器件的出厂默认设置并完成下电上电后、  该器件启动时将采用出厂默认设置、而不是客户的编程更改。  很抱歉混淆、如果有任何不清楚的地方、请告知我。

    此致!

    Andrea