This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:ADC 采样时间计算

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385682/lp-mspm0g3507-adc-sampling-time-calculation

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我想介绍一个计算示例、其中包含 数据表中提供的公式的数字

 

我想知道为什么温度传感器的采样时间为10us、在本例中 Rpar 和 Cpar 的值是多少。  

此致

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    从数据表可以看出、CS/H 和 Rin 分别为3.3pF 和500Ω。 Ci 通常为5pF。 (请参阅产品说明书的数字 IO 部分)、稳定误差为1LSB。

    CPAR 和 Rpar 取决于布线、我建议对 ADC 输入使用低通滤波器。 这会使 CPAR 和 Rpar 的值与低通滤波器的值相同(布线寄生值会略有增加、但通常由滤波器主导。 在高速应用中、这些因素会更重要。)

    由于寄生效应或 ADC 特性、温度传感器采样时间不是10us、而是由于温度传感器本身。 温度传感器稳定需要10us 的时间、因此建议以该速度或更慢的速度进行采样。

    此致、
    Luke