This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001:LMK03001CISQ/NOPB Microwire 接口时钟信号频率范围

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385444/lmk03001-lmk03001cisq-nopb-microwire-interface-clock-signal-frequency-range

器件型号:LMK03001

工具与软件:

您好!

对于 LMK03001CISQ/NOPB Microwire 接口、 是否需要时钟信号 CLKuWire 频率范围详细信息? 请您提供 MICROWIRE 接口的时钟频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    对于 MICROWIRE 接口、数据表中根据下表详细说明了必须满足的要求:

    时钟高电平的最小值为25ns、时钟低电平的最小值为25ns、即产生20MHz 的最大频率。 数据表中没有列出规定的最低频率。

    谢谢!

    Kadeem