This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:为 LVDS 设置输入时钟

Guru**** 2929100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308, LMK03328, LMK6D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383276/lmk00308-regard-the-input-clock-for-lvds

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件: LMK03328LMK6D

工具与软件:

尊敬的专家:

我对 LMK00308的输入时钟有疑问。

我将使用100MHz 振荡器、为 PLL LMK03328供电。
此设计最终为2通道时钟缓冲器 LMK00308供电。
LMK00308将 输出8通道 x 2单元(16通道) LVDS 至 DAC 时钟输入。


我将 LVDS 用于所有配置。


我的设计位于以下位置:



问题:  
1) 1)根据 LMK00308和 LMK0332的数据表、我的设计是否正确?
2) 2)我可以采取哪些措施来改进我的设计? 能否顺利使用我的设计?

此致、
Filipe S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟生成团队在美国度假。 我们将于7月8日(星期一)返回。 感谢您的耐心。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe

    对于 LMK03328、由于器件为 AC-LVDS/AC-CML/AC-LVPECL 生成摆幅的方式、因此不需要外部100 Ω 电阻器。 请参阅数据表中的以下内容:

    因此、要求仅针对输出上的交流耦合。 输出可以连接到 LVDS 接收器、如下所示:

    对于 LMK00308的输入、数据表指出它可以接受交流耦合 LVDS 输入:


    为了改进设计、如果只需要振荡器+ LMK03328提供一个输出时钟、则可以改用 LMK6D。 在此用例中、LMK03328是否生成了任何其他时钟?
    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。
    LMK00308接受 AC-LVDS、但也会在数据表中表示:



    在这种情况下、LMK00308输入作为非内部100Ω 端接或者内部100Ω 端接的行为包括在内?
    由于数据表中没有与此相关的信息、并且假设它属于非内部端接、因此我的电路应如下面的博客中所示。 根据数据表、它更好还是正确?



     为了改进设计、如果只需要振荡器+ LMK03328提供一个输出时钟、则可以改用 LMK6D。 在此用例中、LMK03328是否生成了任何其他时钟?
    →μ A  
    此时此刻不是 我仅使用100 MHz、并将其拆分成16通道100MHz。  
       但在将来、它可能会增加到180MHz。
      我n`t 了这些 PLL 和时钟缓冲器、因为它们已经在我们公司注册、而且由于我们没有时间使用新器件进行设计、因此我们可以选择其他器件。

    此致、
    Filipe S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、

    由于数据表中没有有关此方面的信息、并且假设它属于非内部端接、我的电路应该与下面的博客中描述的类似。 根据数据表、它是更好还是正确?

    您当前的设计是正确的。  您将需要外部100 Ω 终端和交流耦合电容、LMK00308上没有内部终端。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Willian!

    此致、
    Filipe S.