This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:输入引脚损坏等级

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385075/lmk04832-sp-input-pin-damage-level

器件型号:LMK04832-SP

工具与软件:

您好!

数据表中指定了接收器断电时的输入引脚损坏等级为5mA RMS。 我想确认有 不会  如果 LMK 驱动器正在驱动另一个– 4mA、则会出现冷备用问题、因为 LMK 驱动器是真正的 LVDS 电流源(3.5mA LMK)、因为绝大多数电流将流过100 Ω 终端而不会进入接收器引脚。

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    如果输入是交流耦合的、则在未上电器件的 LVDS 输入时不会出现问题、如下所示。 这是因为 LVDS 信号的摆幅为400mV 左右、这符合下面提到的要求。 更多信息、请参阅 数据表的9.3.1冷备用注意事项部分。

    如果未对未通电设备的输入进行交流耦合、请按照以下电路进行操作:

    此致!

    Andrea