This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828:默认时钟频率及其功率级别

Guru**** 2618685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1383331/lmk04828-lmk04828-default-clock-frequencies-and-their-power-levels

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!

请使用 FPGA 的任何配置在所有端口上共享 LMK04828的默认时钟频率及其功率级别!!

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    数据表的第9.7.2节给出了 在上电时用作默认配置的 POR (上电复位)值。  有关所有时钟频率和输出类型、请参阅该寄存器映射。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    默认情况下有 LVDS 模式、但我们仅获得180mV 电压、这可能是什么问题? 请告诉我!

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    我刚刚在实验室中打开了 LMK04828EVM、并看到了预期的 LVDS 功率等级、即~ 375mV 单端和~ 860mV 差分测量值、这与数据表中的预期值相符。   

    我是通过将 P 和 N 端子连接到示波器进行测量的、示波器之间没有端接电阻器。  示波器、每个连接具有50欧姆的终端。  您是如何测量输出信号的?

    此致、

    会的