This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:提供适用于 Linux 的驱动程序或补丁。

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1384813/lmk04828-availability-of-driver-or-patch-for-linux

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具与软件:

我们将使用从 Linux 处理器控制的 lmk04828组件。

我们已经检查并确认有一个 Linux 驱动程序来控制 lmk04832。

此驱动程序是否与 lmk04828兼容?

如果没有、是否有用于控制 lmk04828的补丁?

提前感谢。

此致、

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro

    遗憾的是、我们没有用于控制 LMK04828的 Linux 驱动程序。  该驱动程序将不兼容、因为寄存器映射不同。  该器件通过 SPI 进行通信、因此任何 Linux SPI 驱动器都应该能够与器件通信。  通常的流程如下:

    1. 使用 TICS Pro 软件(基于 Windows)配置所需的寄存器设置
    2. 将 TICS Pro 中的寄存器设置导出为文本文件中的十六进制值。 文本文件按寄存器编程顺序打印。
    3. 将十六进制值加载到主机处理器中的某个位置的存储器中、并使用 SPI 外设写入器件

    此致、

    会的