This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808 - PLL1锁定、但 PLL2未锁定

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, LMK04808, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1380852/lmk04808-lmk04808---pll1-lock-but-pll2-not

器件型号:LMK04808
主题中讨论的其他器件:LMK04906、、、 LMK04208

工具与软件:

你好。

我具有正常工作的定制 PCB、LMK04906在双 PLL 模式下工作。 它与100MHz VCXO 配合使用。 我希望生成更高的频率、因此需要更大的内部 VCO 频率。 我找到了 LMK04808、它几乎与之相似、但具有更大的 VCO 频率。 我发现在 KVCO 的重要差异:16-21 vs 20-36。 我将其焊接到电路板上时考虑了引脚排列的所有差异(即大约5个电源/时钟输出引脚)。 它首次启动-输出正在发出信号、PLL1 DLD 显示始终锁定(在 LD_MUX 引脚上)。 但无法实现 PLL2 DLD。 我尝试与 PLL2预 N 分频器和 N 分频器值结合使用、并尝试更改 PLL2环路滤波器的外部部分(C1、C2、R2)。 使用 PLLatinum Sim 中建议的值、对于带宽~200kHz、C1=0、12n、C2=5、4n、R2=0、47k、 将 C2更改为其他值10n、2,7n 和  doug Bailey 在此论坛上创建的线程中的值(环路带宽1、5MHz)、我也尝试了评估板中的值、但 PLL2仍无法锁定。 我还使用 LD_MUX 引脚来测量频率、PLL2R/2上的频率正确(50MHz)、但在 PLL2N/2上仍然不正确(~58MHz 或~48M、取决于 Pre-N_Divider 和 N Divider 值)。 DAC 锁定/低电平/高电平为低电平。 在 LMK04906中、一切都正常工作、我几乎可以肯定、原因只是 LMK04906和 LMK04808的一些内部差异。 PLL2极性为负值、3、2nA、基准和相位检测器频率为100MHz。 我还可以查看或尝试哪些内容?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以说是这样、该图显示了配置执行完毕后环路会滤除输出电压。 器件复位后不会开始、因此初始电压几乎与之后类似。 PLL1看起来稳定正常(PLL1锁定)、但对于 PLL2看起来像毫米、它无法拉动 VCO? Im 这么想是因为我看到初始下降后的电压稳定在~8ms、因此我需要等待 VCO 反应、而没有出现、设置中止。

    当 PLL1锁定而 PLL2未锁定时、在 PLL1中检查任何内容是否有点? 原因可能出现在 PLL1中?

    最新动态:

    之前的 PLL2 CP 电压波形中的 CP2滤波器中存在误引线分量、因此 CP OUT 通过470R 连接到 GROUND (我错误地将 C1更换为 R2)、现在我将 CP2滤波器更改为 PLLatinum Sim 计算的值、这里是新波形。 CP OUT 正常工作、但对于反极性、波形也会反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期一回复您。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    好的、谢谢。  

    我可以添加我今天检查的内容:

    -在 LDMUX 上:DAC 高电平、DAC 低电平、DAC 轨处于低电平。

    -在 Status_CLKin0_MUX 上:我尝试通过使用 CLKin0 LOS 检查 CLKIN 信号是否被 LMK04808 "接受"、当我禁用信号源芯片(LTC6952)时、信号变为高电平、当我启用信号源芯片时、信号恢复为低电平。 我认为 CLKin0输入没有问题。 OSCin 输入不存在问题(这是来自 LD_MUX 上的 PLL1N/2的结论)。

    最新动态:

    我曾尝试在 TiCS PRO、Generated config (生成的配置)中使用 LMK04208、并将其写入 LMK04808、两个 PLL 均已正确锁定... 问题可能出在 Tics Pro 软件中? 现在我需要"匹配"输出、因为其中的一部分具有不同的数量和引脚排列。 我根据以下主题进行了尝试: e2e.ti.com/.../lmk04808-lmk04808-pll-lock-detect-is-not-high

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    好的、谢谢。  

    我可以添加我今天检查的内容:

    -在 LDMUX 上:DAC 高电平、DAC 低电平、DAC 轨处于低电平。

    -在 Status_CLKin0_MUX 上:我尝试通过使用 CLKin0 LOS 检查 CLKIN 信号是否被 LMK04808 "接受"、当我禁用信号源芯片(LTC6952)时、信号变为高电平、当我启用信号源芯片时、信号恢复为低电平。 我认为 CLKin0输入没有问题。 OSCin 输入不存在问题(这是来自 LD_MUX 上的 PLL1N/2的结论)。

    最新动态:

    我曾尝试在 TiCS PRO、Generated config (生成的配置)中使用 LMK04208、并将其写入 LMK04808、两个 PLL 均已正确锁定... 问题可能出在 Tics Pro 软件中? 我是根据以下主题进行尝试的: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/585482/lmk04808-lmk04808-pll-lock-detect-is-not-high?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK04808# Thread 已有7年多……

    我"匹配"输出数字、一切都正常...

    我还有一个有关 CP2滤波器的问题。 滤波器带宽应小于200kHz -正确吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好。  是的、它似乎是 TICSPRO 问题。  我将更新我们的软件团队、但这似乎是一个已知问题。   

    ~200kHz 的环路滤波器是优化输出抖动的理想选择。  但根据您所需的锁定时间和抖动清除 性能、它可能会在200kHz 或更低的频率范围内变化。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    谢谢。 我们何时可以期待 TICS Pro 软件更新?

    您能解释一下环路滤波器带宽与抖动之间的关系吗、或者用几个焊料词语来说明其它重要的输出信号参数含义吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会向我们的软件团队申请有关何时需要更新的状态。   

    在确定环路带宽时、有多个注意事项。  但通常、有一个理想的环路带宽能够尽可能减少抖动、这取决于输入源的噪声、以及 PLL 和 VCO 的噪声。  极低的环路带宽将清除更多的输入信号抖动、而较宽的环路带宽将使干净输入源的性能发挥作用并减少输出抖动。  这就是大多数抖动清除器将具有更接近的 PLL1环路带宽和更宽的 PLL2环路带宽的原因。  有关更多详细信息以及要 了解更改环路带宽的影响、我建议使用 PLLatinumSim 以便更好地理解。   

    此致、

    会的