This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414A:PllatinumSim 和 LMK5C33414A

Guru**** 2585445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414A, LMK5B33414, LMK5C33414AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385058/lmk5c33414a-pllatinumsim-and-the-lmk5c33414a

器件型号:LMK5C33414A
主题中讨论的其他器件: LMK5B33414、LMK5C33414

工具与软件:

您好!  

我有两个与 LMK5C33414A 相关的问题:

1]   我想使用 PLLatinumSim 仿真 LMK5C33414A 输出的相位噪声曲线、并发现两个问题;软件似乎仅提供 LMK5B33414器件的相位噪声曲线 、而不是 LMK5C33414的相位噪声曲线、其次、集成式 BAW VCO 似乎 可以使用软件进行仿真、而不是两个传统的5GHz VCO。 是这样吗?

2]   我曾试过 Digi-Key 和 Mouser 用于 LMK5C33514的评估板、似乎没有人拥有。 EVM 是否存在?我该如何获得其中一个?

谢谢

Keith Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    [1]我已经让我们的 PLLatinumSim 专家来帮助将 LMK5C33414A 添加到 PLLSim 中。

    还包含两个传统的 VCO。 目前、您可以将 APLL1和 APLL2用于 LMK5B33414。

    [2]我看到我们的产品页面上缺少指向 LMK5C33414AEVM 的链接。 我已要求我的营销团队更新该网站。 您是否可以等待几天才能在网站上更正此问题?

    此致、

    Jennifer