This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:正弦源时钟

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385615/lmk04828-sine-source-clock

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!

我们将使用由这个真正稳定的 OXCO 馈送的 LMK04828、其输出如下:

射频输出信号正弦波@ 100 MHz 负载50 Ω

输出功率+9.0 +13.0dBm 50 Ω 负载

谐波-30dBc 50欧姆

负载杂散-80dBc 50 Ω 负载

我们已经阅读了、 正弦波输入作为时钟参考时、压摆率存在问题。 在输出功率方面、我们需要添加一个3dB Pi 衰减器以适应 LMK04828输入的2.4Vpp。

¿此输入是否与 IC 兼容? ¿我们是否需要再考虑一下?

提前感谢您的帮助

提前感谢您的帮助。