This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:用作 Octave+上的跟踪时钟

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1379455/cdce706-used-as-a-tracking-clock-over-an-octave

器件型号:CDCE706
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

2024年6月25日
我正在设计一款接收模拟位的通用位同步器
数据流(通常被噪声污染)并使用输出数字数据
可以用来对数字化数据进行采样的时钟。
该设计需要一个时钟、其要求如下:
1.频率范围: 100 MHz 到320 MHz
2、频率分辨率:优于50 ppm
3、频率跟踪范围:+/- 10%
a:初始编程频率应跟踪中的变化
无任何干扰或相位的模拟输入数据速率
不连续点。
B.频率变化的速率将小于
1%/毫秒。

我们正在考虑将 TI CDCE706与中的 AD9850 DDS 配合使用
Analog Devices。 DDS 具有非常高的分辨率、可以提供高分辨率
可以改变的质量时钟、例如、从6 MHz 到16 MHz。
将通过连接 CDCE706的时钟来执行频率跟踪
DDS 输出的输入(注意 AD9850可以输出数字时钟)。
这将导致 VCO 平滑跟踪 DDS 上的小变化
调整。

CDCE706数据表指出正常速度 VCO 范围为80
频率更改为200 MHz、并且高速 VCO 范围为180 MHz 至300
MHz。 不过、第7页的注释3指出 VCO 可以降低
伴随相位噪声的降级。 第33页的显示了
正常速度 VCO 可以达到小于60 MHz 的范围
240 MHz 的电压范围、而高速 VCO 的电压范围实际上可以很宽
小于100 MHz 至大于320 MHz。 范围是否合适
有保证? 相位噪声的退化对我们没有意义
Application"。

请告诉我上述解决方案是否可行或有问题。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    我们无法保证这些扩展的频率范围。 我们仅验证了器件在数据表中指定的范围内正常运行。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    你好。

    我们的应用要求 VCO 覆盖一个倍频程(有备用)、而不需要子频带或任何类型的开关。

    因此、请确保:

     CDCE706 输出是否可以连续跟踪在5.625至9.375范围内持续变化的输入基准 以进行输出

    5.625 x 32 = 180至9.375 x 32 = 300 MHz 没有任何"断续"?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟生成团队在美国度假。 我们将于7月8日(星期一)返回。 感谢您的耐心。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、

    锁定时间详见数据表第35页和第36页、此处也提供了相关信息:

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细阅读了第35页和第36页、但图表没有回答我的问题。  

    图中显示了60微秒跨度内的微小频率突变、但未描述相位变化。

    我需要更好地了解锁定时会发生什么情况。

    例如、假设输入基准频率以1%/毫秒的速率连续变化。

    如果我们查看任何2个相邻的输出时钟  周期、 它们的持续时间是否会相差超过0.01%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我们会在工作台上观看视频、并于周四与您联系。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我使用了 CDCE6214作为 CDCE706的输入、并更改了 CDCE6214 (无毛刺)上的输出分频器以生成6MHz 至16MHz 时钟。 我设置了 CDCE706、以支持从6MHz 到16MHz 输入的完整范围(120MHz 到320MHz 输出)。 当从 CDCE6214更改时钟时、我没有观察到来自 CDCE706的时钟下降。  

    下图显示了 PLL 调整到新输入时钟频率(从16MHz 到7.4MHz)时的相邻时钟周期。

    谢谢!

    Kadeem