This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:[咨询] LM555CMMX 功能检查我的设计

Guru**** 2761715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, TLC555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374899/lm555-consultation-lm555cmmx-function-check-with-my-design

器件型号:LM555
Thread 中讨论的其他器件: TLC555NE555

工具与软件:

尊敬的 TI 服务团队:

对于 我系统中的 LM555CMMX 计时器应用、关于功能运行、我有疑问需要向您咨询。

根据我的要求、我希望通过计算 TRIGGER_N 引脚与输出引脚之间的 RC 延迟来在 LM555中添加一个计时器、并且我只需要 不带 振荡器输出状态的单稳行为。

因此、在阈值引脚中设置 R=309K*C=22uF 的延时时间约为7s (1.1*R*C)。

LM555有何行为? 我对以下描述的理解是否正确?

如果我错了、请使用此 IC 帮助纠正并提供正确机制的建议。

当 TRIGGER_N 高于1/3* VCC 时、输出引脚将在阈值充电电容器高达2/3* VCC (~7s)后变为 H。 ( ??? )

当 TRIGGER_N 低于1/3* VCC 时、输出引脚将在阈值放电电容器低至2/3* VCC (~7s)后变为 L。  ( ??? )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我使用 TLC555模型代替 LM555对 TINA 中的电路进行了仿真、以演示单稳模式下的计时器行为。 以下是生成的输出波形:

    e2e.ti.com/.../LM555_5F00_Monostable.TSC

    从 Vout 波形可以看出、在触发器件后、输出将保持高电平7.478秒。

    1. 触发事件 降低 小于1/3 * VCC (4V)时、输出引脚将起作用  然后电容器开始充电。
    2. 当电容器充电至2/3 ×VCC (8V)且 TRIGGER_N 为高电平(高于1/3 ×VCC)时 输出 引脚将起作用  低电平、 电容器随后放电至0V .

    有关在单稳模式下使用555计时器的更多信息、 请参阅此常见问题解答帖子:  

    [常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555、 SA555或 SE555? -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    如果您有任何 其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    因此它将像 Vout 方形波形((L --> H、约7秒--> L))一样连续生成。

    与 Delay IC 不一样、它会在一个周期后生成固定的 H 信号、您应该触发 L 以使其生效为 L

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    因此它将连续生成 Vout 方形波形((L --> H、约7秒--> L))。

    为了澄清、Vout 将保持低电平、直到 TRIGGER 引脚被拉至低电平、因为与输出在高电平和低电平之间持续交替的非稳态模式不同、输出为 在低电平状态下保持稳定 CMRR 和 AOL 误差。 如果持续触发器件、则输出将持续激活。

    不喜欢 Delay IC 在一个周期后生成固定的 H 信号、您应该触发 L 将其转换为 L

    触发器仍然存在 高电平 则 输出将保持低电平。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    在我们的硬件设计中、我们只想在系统中应用计时器延迟函数、因此我们将仅使用单稳模式。

    从您的陈述来看、LM555函数的汇总看起来如所示:

    -如果触发器引脚保持不变  高电平 则 Voutput 将保持不变  低电平

    -如果触发器引脚启动 降低 不到1/3 VCC、Voutput 引脚将进入  然后电容器开始充电

    Voutput 似乎不会保留 高电平 在单稳模式下、Voutput 引脚只能保留我们在 R/C 中设置的计时器延迟、而电容器充电就像触发引脚保持时的循环行为 低电平
    我对这一理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、

    您是对的! 从您的响应来看、您似乎对单稳态模式有了很好的了解。 如果您对555计时器有任何其他问题或需要有关设计的任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的确认。

    我想 进一步阐明在我们的系统中使用 LM555时的行为。

    下面我将介绍我们在系统中可能遇到的一些情况:  

    您能帮助检查一下我对 LM555性能的理解吗?

    "

    (1):如果 TRIGGER 引脚变为 GO 更低 超过1/3 * VCC +住宿  高电平 则 Voutput 将保留  低电平

    (2-1):如果 TRIGGER 引脚变为 GO  降低  超过1/3 * VCC + STAY 低电平 则 Voutput 引脚将会起作用  然后电容器开始充电 则 Voutput 将保留  高电平

    (2-2、继续执行(2-1)):如果 TRIGGER 引脚 GO 更低 超过1/3 * VCC + STAY  高电平 + 电容器充电高于  2/3 * VCC 时、Voutput 引脚将接通  处于低电平、电容器开始放电回0V 则 Voutput 将保留  低电平 (如案例(1))

    (3)如果触发器引脚接通  降低  小于1/3* VCC 且出现故障(H->L->H)时、Voutput 引脚将会起作用  高电平 (具有我们在 R/C 中设置的计时器延迟) 时、电容器开始充电

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我将  逐一阐述你的发言、如果你需要澄清、请随意答复、我可以进一步解释我的答复。

    1. 是的、正确。
    2.  
      1. 是的、输出将保持高电平、直到电容器充电至2/3 * VCC 以上
      2. 有。
    3. 这取决于触发引脚保持低电平的时间。 如果干扰(触发为低电平的时间长度)短于 LM555的最短输入长度( 大致1μs、请参阅下表 )则器件不应触发、输出将保持低电平。 如果干扰的持续时间超过 1μs、则器件应触发并将遵循您所述的行为。

    (+)[常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、NA555、NE555、 SA555或 SE555? -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    大多数解释对我来说非常清楚、让我了解 LM555 IC 的更多细节。

     如果触发引脚连接、我想在(2-1)中有点困惑  降低  超过 1/3 * VCC + STAY  低电平 则 Voutput 引脚将会起作用  然后电容器开始充电。

    我原本以为 Voutput 电压可以保持不变 高电平  如果状态保持为(TRIGGER 引脚 GO  降低  超过 1/3 * VCC + STAY  低电平 )。

    因此、它不可能并且不仅可以保持一段时间的电容器充电、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    Alex 目前在美国度假期间不在办公室。 他将能够在下周回国时提供跟进。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的耐心、为您的困惑深表歉意。

    如果 触发器引脚保持 低电平、则输出将保持高电平。 当计时电容器充电至2/3* VCC 时、如果触发引脚低于1/3* VCC、则器件将再次触发、输出将保持高电平。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    得到了该值、因此如果触发引脚保持低电平(低于1/3* VCC 且电容器电荷大于等于2/3* VCC)、则它具有输出将保持高电平的条件。

    因此、以下波形仅在 Vtrigger 提供低脉冲时发生、而不是像我之前所述的那样保持低电平状态。

    (在计时脉冲结束之前-->电容器充电到2/3 VCC 前需要升高、对吗?)

    或者重新触发 Vout 脉冲宽度、例如:如果 Vtrigger 在时序脉冲后变为高电平、会重新触发宽度为2倍的 Vout 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、建议在输出脉冲结束之前将触发输入置于高电平、以防止意外重新触发。  

    关于阈值引脚的行为、我们可以在 LM555的实验中进行一些测量、因为 LM555是阈值的引脚优先级高于触发器的唯一器件。 我们应该在大约一周内为您准备一些东西。

    此致!

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们有稳定 H 状态的 Vout 应用到终端器件(例如:EN 引脚)、因此它可以保持 Vtrigger 引脚具有 L 状态、并让 Vthreshold 开始对电容器进行超过2/3 * VCC 的充电。

    如果此函数可以使 Vout 保持稳定的 H 状态(持续再触发)、我可以使用此函数。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    LM555将阈值作为优先级。 如果在计时电容器充电至2/3 VCC 之前 TRIGGER 引脚未变为高电平、则输出将再次短暂变为低电平。 这不容易仿真、但我们在仿真中确实观察到了这一点、并且我已经与我们的设计团队确认了这种行为。 所有其他计时器(如 NE555 TLC555等)均将触发器作为优先级引脚。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的、感谢您的答复。

    我只是想知道 Vtrigger 引脚返回 H 时序时的行为是在电容器充电到2/3* VCC 之后、那么 Voutput 引脚对这种情况将做出什么反应。

    似乎 Voutput 引脚 在这种情况下会短暂变为低电平并返回到 H 状态、那么它将继续进行第二个电容器充电持续时间。

    第二次电容器充电后、Voutput 引脚将变为 L、而电容器将开始放电回降至0V。

    我对这一理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    是的、正确。  

    此致、  

    Chris Featherstone