This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208:I2C 通信问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367278/cdcm6208-cdcm6208-problems-with-i2c-communication

器件型号:CDCM6208

工具与软件:

Kadeem、

距离上一条消息已有一段时间了。

您有任何更新吗?

我不知道关闭我们最后一个主题的原因

非常感谢。

此致

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚
    您是否有可以提供此情况的波形可传递给设计团队?

    您是否还能为此项目提供原理图?

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    如我们的最后一个案例(https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327896/cdcm6208-problems-with-i2c-communication)中所描述的那样、您无法在波形中看到该行为、因为 I²C Ω 波形很好、而且上升时间也不是问题。
    问题在于、CDCM6208不会在写入序列的中间发送 ackknowledge、因为我们在每个寄存器之后都会检查是否一切正常、因为我们发现了此问题。
    在最坏的情况下、CDCM6208在第一条 I²C 消息中无应答。 但是在一个虚拟 μ I²C 通信之后、通信没有任何问题。

    您上次告诉我、您将查看模型、这就是我再次询问您答案的原因。

    非常感谢。

    此致
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    Kadeem 本周不在办公室。

    我不知道 I2C 的详细信息、听起来并非所有 CDC6208都有这个问题。 如您所述、I2C 在第一次尝试中不是100%响应、但在第一次尝试后却是100%响应、在我看来、这是一种软件权变措施。 此权变措施在您的应用中是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    是的,这可能是一个权变措施,但对我们来说,如果这是一个问题的 CDCM6208的设计,因为在您的论坛中有许多主题关于 I²C 和 CDCM6208和在我们的设计是风险和容量,而不是原因之前描述的行为在我的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    请提供您的电子邮件地址、以便我可以与设计人员创建一个用于调试此问题的主题。 我在其他线程中看到提到 DVDD 引脚上的噪声导致了问题、CLK 和数据解决问题的压摆率更快、等等。  
    如果您有案例的示波器捕获、这将非常有助于分析。

    谢谢!
    Kadeem