This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP 与 MVFREP 辐射容差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1375204/cdclvp111-sp-cdclvp111-sp-vs-mvfrep-radiation-tolerances

器件型号:CDCLVP111-SP

工具与软件:

有人知道 CDCLVP111MVFREP 和 CDCLVP111-SP 在辐射方面的区别吗?  想知道我们是否可以对 VFEP 使用与-SP 相同的 TID-DD-SEE 辐射。  提前感谢。  如果任何人都可以为 MVFREP 提供测试报告,我真的很感激它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    我已联系我们的空间联系人以获取您所需的信息、并将在我了解更多信息时向您提供最新信息。  仅供参考、他在24日之前就不在办公室、因此预计会出现延迟响应。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    EP 和-SP 是两种不同的鉴定标准,因此不会有相同的辐射性能。  您可以阅读更多有关 EP-SP 的信息、但一般而言、EP 用于航空航天和国防、具有较高的温度额定值、-SP 用于航天、并且随着较高的温度额定值进行辐射测试。   

    由于 EP 未经辐射测试、因此我们没有任何测试报告。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EP 和 SP 使用不同的裸片、并具有不同的辐射性能。