This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:选择输入悬空时的时钟缓冲器行为

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1386373/cdclvp111-clock-buffer-behaviour-when-floating-input-is-selected

器件型号:CDCLVP111

工具与软件:

大家好!

我想知道如果通过 clk_sel 引脚选择浮动时钟输入、CDCLVP111的行为会是怎样的。 在我的设计中、我需要对时钟缓冲器的输出进行选通或缓冲以进行时序控制、我想知道具有空闲/悬空输入是否可以实现此功能?  

谢谢!

- Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    如果选择了悬空时钟输入、则输出将卡在静态直流电压。  输入引脚上有一个内部上拉和下拉电阻器、可防止产生迟滞。   

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、

    会的