This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:器件建议

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1386901/lmk1c1104-device-recommendation

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件:LMK1C1108

工具与软件:

我正在 寻找 LMK1C1104DQFR 的替代方案。 我需要更高的输出电流和更快的上升时间。

如果您有满足这些需求的器件、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK1C 器件是针对50Ω 输出阻抗进行调优的 CMOS 时钟缓冲器。 如果您不需要50Ω 输出驱动器、则可以将 LMK1C1108的两个输出连接在一起四次以获得25Ω 输出驱动器、这应该可以提高驱动强度和上升/下降时间。

    您能给我们详细介绍一下您想要做什么吗? 在很多情况下、除了驱动低相位噪声 CMOS 时钟、直接使用 CMOS 缓冲器可能是一个更好的选择。