This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001:LMK03001CIQ Microwire 接口_LEuWire 信号功能

Guru**** 2616445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387342/lmk03001-lmk03001cisq-microwire-interface_leuwire-signal-functionality

器件型号:LMK03001

工具与软件:

您好!

对于时钟调节器 LMK03001CIQ/NOPB IC、MICROWIRE 接口具有三个信号 :DATAUWire、 CLKuWire 和 LEuWire

您能否解释一下  LEuWire 信号是低电平有效还是高电平有效? 根据数据表、 第"3.5节"串行数据时序图"将信号显示为低电平有效、理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    对于 LEuWire 信号、主要要求是让上升沿将数据锁存到所寻址的寄存器中。 否则、 LEuWire 信号可保持低电平。

    谢谢!
    Kadeem