This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:如何同步多个 LMK04806

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387073/lmk04806-how-to-synchronize-multiple-lmk04806

器件型号:LMK04806

工具与软件:

TI 人好

通过之前的优化、我们更改了相位调节器的频率、这有助于增加64M 时钟对齐、但并没有完全解决这个问题。
1、当 SYNC 信号连接到 PLL 时、锁定哪个时钟? 例如、我们是否使用锁定到 oscin 引脚的0延迟单个 pll2时钟?
2、如果不是时钟锁定到 oscin 引脚(160M)、它锁定到时钟分配路径内部时钟(请参阅配置应为320M)、该时钟在内部大于 oscin 时钟
SYNC 信号有何要求? 例如、如果时钟分配路径为640M、那么我的同步信号(由 FPGA 提供)是否锁定到640M

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SYNC 输入会使所有有效时钟输出共用一个上升沿(通过固定数字延迟进行编程)。 它通过复位输出分频器来实现这一点。  但是、对于单环路 ZDM、输出相位将与 OSCin 的输入对齐。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、

    会的