This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:负载电容行为?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387402/lmk1c1102-load-capacitance-behavior

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

大家好、团队成员:

 我希望您做得好! 我正在考察 LMK1C1102、并注意到该器件的典型特性显示为 5pF 负载电容。 我在一个应用中可能具有20pF 的负载电容、因此我想了解以下内容:

1.该器件可以支持的最大负载电容是多少?

2.从5pF 负载到20pF 负载时、典型性能会有多大的偏差?

提前感谢您对此的考虑、我希望很快收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!

    本 E2E 讨论了如何评估适用于您的应用的 LMK1C110x 系列。 基本上、由于我们没有数据、因此建议您使用我们在线提供的 ibis 模型运行仿真、以便您做出正确的估算。

    此致!

    Andrea