This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:1.8V LVCMOS

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1388640/lmk5b33216-1-8v-lvcmos

器件型号:LMK5B33216

工具与软件:

LMK5B33216的 OUT0和 OUT1引脚具有一个特殊特性、使其能够驱动1.8V LVCMOS 单端信号、而不是通常用于器件输出的差分信号。  但是、公开的 IBIS 模型没有适用于这些引脚上 LVCMOS 的驱动器模型。  我们应使用什么来在 HyperLynx SI 等工具中准确模拟此输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我正在等待对包含 CMOS 驱动器在内的最新 LMK5B33216 IBIS 模型的产品页面进行更新。

    请在此期间使用此文件。

    e2e.ti.com/.../lmk5b33216.ibs

    此致、

    Jennifer