This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PLL 锁定问题。

Guru**** 2813355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387054/lmx2594-pll-lock-issue

器件型号:LMX2594

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用 LMX2594设计了一个使用 EXT 时钟(正弦波)和 INT 时钟(TCXO:CMOS)工作的定制 PCB。

(随附的是电路图。)

EXT 时钟通过缓冲器输入到 PLL、如图所示。

当检查 PLL 的输出时、它锁定而没有任何波动、如视频(EXT_CLOCK_PLL)所示。

e2e.ti.com/.../EXT_5F00_CLOCK_5F00_PLL.mp4

但是、当 INT 时钟输入到 PLL 中时、PLL 输出不会锁定和波动、如视频(INT_CLOCK_PLL)中所示。

(锁定检测器指示高电平信号。)

e2e.ti.com/.../INT_5F00_CLOCK_5F00_PLL.mp4

您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韩语、

    您能否确认 int clk 是稳定的且没有波动? 您是否检查过两个时钟的压摆率进行比较?

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我认为 TCXO 几乎不会受到温度变化的影响、但变化幅度超过了我的预期。 检查后、我发现 PLL 输出在 TCXO 的误差范围内变化。

    感谢您提醒我时钟稳定性的重要性。

    此致、

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KO:

    不用客气! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Vicente