This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2595

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1388731/lmx2594-lmx2595

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: LMX2595

工具与软件:

您好!

我有一个介于两个 LMX2594或 LMX2595芯片之间的宽带项目、我希望在从10MHz 到15GHz 的尽可能多的频谱范围内具有确定性相位。  我们已经设置了硬件、并尝试在基准和重新同步引脚上加入计时电路。  我看到了流程图,可能花了一个星期左右的时间尝试,但不能真正使它工作良好。  如果我知道其他人已通过明确定义(易于向客户解释)的频谱 ID 部分使其工作、则继续并花时间使其工作。  有人知道这一点吗?
我上一次在这方面停留是几年前、那么或许新的文档已经推出、对您有所帮助吧?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    Sync 有三个类别、具体取决于您的配置。  

    您需要向 PSYNC 引脚发送上升沿、以便这两个器件都能对输出进行相位同步。  
    请注意、 如果在 CAT3 SYNC 中运行、该脉冲将是一个时间关键型脉冲。  

    此致、  

    Vicente