This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何将 LMK04828B 用作信号源来设置 LMX2594EVM 的同步功能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1389645/lmx2594evm-how-to-set-up-the-sync-function-of-the-lmx2594evm-using-the-lmk04828b-as-a-signal-source

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

你好。

我要将 SYNC 功能与 LMX2594EVM 同步。

OSCin 和 SYNC 信号由 LMK04828B 生成、设置如下图所示。

  1. LMK04828B
    OSCin:95.04MHz
    同步:5.94MHz

    OSCin 和 SYNC 信号 时序
    ・红色:SYNC 信号
    ・蓝色:OSCin 信号


  2. LMX2594EVM
    使用两个具有相同设置的 LMX2594EVM。
    OSCin:95.04MHz
    RFout:2000.002752MHz
    SYNC→3类

  3. 示波器输出信号

此时、我无法同步输出信号、如图3所示。

请告诉我为什么它们没有同步,或者如果在图像的设置中有任何错误。

此致、

Sambayashi Atsurou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Sambayashi-San、

    最后一张图显示了两个 LMX2594输出之间的相位、差异约为100ps。 每次同步后、该相位差是否一致? 如果是这种情况、那么您已经成功同步两个 LMX2594器件。 该相位差可能是由于(1) LMX4828中的通道间偏斜、(2) LMX2594中的传播延迟变化以及(3)电缆偏斜。