This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1213:用于 LVDS 时钟输出的高速电缆组件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, CDCLVD1213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1388348/cdclvd1213-high-speed-cable-assembly-for-lvds-clock-output

器件型号:CDCLVD1213
主题中讨论的其他器件:DS90LV804

工具与软件:

您好!  

我们需要 使用 https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/i-pex/81674-100B-02-D/22108870等 特性阻抗为84-87欧姆的高速电缆组件、在两个单独的 PCB 上连接 FPGA 的 LVDS 数据和时钟。 电缆长度为20cm。

我们将 DS90LV804用于 LVDS 数据和时钟、我们要使用  CDCLVD1213。

您能否建议、如果 CDCLVD1213可以与电缆组件配合使用、那么我们的最大时钟速率将是200MHz? 我之所以问这个问题、是因为 DS90LV804的数据表指定它用于电缆组件、而 CDCLVD1213的数据表中没有任何规定。  

此外、您是否可以建议 PCB 上 CDCLVD1213的输入和输出布线的阻抗要求是什么(50 Ω 或100 Ω)?

非常感谢

此致

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshin,

    是的、50欧姆电缆组件应该可以正常工作。  输入和输出的布线为50欧姆阻抗。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       谢谢你。